This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:无法在学习模式下进入 OTG

Guru**** 2505955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353600/bq25713-cannot-enter-otg-in-learn-mode

器件型号:BQ25713

大家好、  

我的客户发现、在学习模式下、BQ25713很可能无法进入 OTG 模式、而需要先退出学习模式。 请添加您的评论、了解是否与 OTG 和学习模式存在关系。  

 

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    我不会对这一发现感到惊讶。 我们建议从默认设置作为初始条件开始进入学习模式或 OTG 模式。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、  

    它无法从学习模式进入 OTG 的原因是什么? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、给出了:

    我在 EVM 上进行了检查、EN_OTG 优先于 EN_LEARN。 即使 EN_LEARN=1、也可以启用 OTG。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、  

    我的客户反馈、在测试期间、800个中只有5个无法在处于学习模式时进入 OTG、其余的795个可以从学习模式进入 OTG。 根据前面讨论的、所有 PC 都不应进入 OTG。 这是什么原因呢? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    老虎今天不在办公室,但将回到办公室5月1日。  

    感谢您的理解。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    我在 EVM 上进行了检查、EN_OTG 优先于 EN_LEARN。 即使 EN_LEARN=1、也可以启用 OTG。  

    但是、我们仍然建议客户在进入 OTG 模式时禁用学习模式。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、  

    感谢您的答复。 但如果可以、就很难解释为什么900个 PC 中的5个无法在学习模式下进入 OTG。 这可能有原因吗?  

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    您能否进行 ABA 交换、看看这是否与器件有关? 另外、我想确认这5个器件是否在标准 TI EVM 板上工作。


    此致、