This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:该器件是否具有 HTRB 测试

Guru**** 2505345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354887/ucc28881-whether-this-device-has-htrb-test

器件型号:UCC28881

尊敬的专家:

你好!  

UCC28881是否执行 HTRB 或 H3TRB 测试? 如果没有、如何评估内部高压 MOSFET 的可靠性? 谢谢!  

Br、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系、我在内部询问您的请求。 我很快就会回到你的身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    我联系了一位产品工程师、他可以帮助我们提供有关此方面的详细信息。 我会在周一回到你的身边。 感谢您的耐心等待。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    我已向我们的专家确认 HTRB 测试条件已涵盖 HTOL UCC28881的测试条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Claire、您好!

    感谢您的检查。 HTOL 是大多数 TI 器件都具备的认证标准。   在 HTRB 测试中、进行 VDS 斜坡测试、因为漏源电压从低电压跃升至高于额定最大漏源电压的电压。 客户想知道 UCC28881的特定测试条件、以便确保700V 额定电压。 谢谢!  

    Br、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:  

    您希望将 UCC28881用于什么拓扑? 降压? 是什么?

    您能向我们提供您希望了解哪些特定测试条件的更多信息吗?(是哪种类型的规格?)

    我们保证从我们处购买的 UCC28881的数据表规格。 在此处可找到质量、可靠性和封装信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Claire:

    高级选项。 客户想了解安全认证、以确保内部 MOSFET 能够承受700V 额定电压。 他们对元件评估充满好奇和严格。  

    您希望了解哪些具体测试条件?

    例如、施加到内部 MOSFET 的最大漏源电压是多少? 遗憾的是、我对测试程序不是很熟悉、我不知道是否有其他更具体的测试条件。 如果您的团队可以提供此信息、它将非常有帮助。  

    Br、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从数据表中、您可以在此处找到绝对最大值表: