尊敬的 TI/支持人员或社区
我已经设计了一个插件 Eurocard 尺寸板160mm 深 x 233.35mm 宽和 DIN 高功率插头为背板。
我有一个适用于14节锂离子18650标准电池的插座、可以在需要时插入。 充满电时的最大电压略低于59VDC。
我使用 Raspberry Pi Pico W 通过 TI - ISO 1641隔离栅与 BQ7695202进行通信。
在隔离栅的高压侧、ISO 1641由 BQ7695202的 REG1输出(3.3V)供电。 而 CPU 由隔离式直流/直流转换器供电。
这为我提供了一个完全独立的"智能电池"、它可以与其他电池并联/串联连接。
通过 i2c 进行通信时似乎可行、但它报告的地址是0x08、而不是0x10、我猜是因为 TI doc 与8位地址有关。
但是、CRC8确实有问题、因为它不是 Arduino 环境的库。
因此、我本来希望 TI 的支持人员(或其他任何人)已经有了一个可行的解决方案。
您是否有(最好的)库、其中包含 Arduino 环境的示例? 或者至少可以移植的 C/C++示例?
无论如何,我认为这对其他许多方面也是相关的。
期待您的答复。
此致
S·V·科尔内斯