This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23615:关于 Webench、TLVM23615无法进行仿真

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM23615, TPSM33625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354221/tlvm23615-regarding-webench-tlvm23615-is-not-able-to-simulate

器件型号:TLVM23615
主题中讨论的其他器件: TPSM33625

尊敬的专家:

我的客户希望使用 Webench 对 TLVM23615进行仿真。

使用 WEBENCH 中的初始设置将电路开路。

当我尝试选择仿真时、会显示消息"Simulation 未为此设计启用"。

该 IC 不能进行波形分析吗?

如果是、您能否告诉我何时可以实现?

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San、此设计未启用仿真通常意味着没有可用于该特定 OPN 的 PSpice 模型、或者它已集成到 webench 中。 在本例中就是这种情况。

    我建议您使用 产品文件夹中提供的 TPSM33625 PSpice 模型。 它可用于 Cadence PSpice 或 PSpice for TI。 TPSM33625的输出电压更高、电流限制略高 TLVM23615  

    https://www.ti.com/lit/zip/snvmca6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    感谢您的回复。

    很抱歉因为我有假期而推迟回复。

    您建议的 TPSM33625是否具有与 TLVM23615相同的内部电路?

    您能告诉我 TPSM33625和 TLVM23615?之间的区别吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinchi-San:

    不用客气。

    TPSM33625和 TLVM23615具有相同的内部电路、但 Vout 范围 和缺少展频的情况不同。 数据表规格各不相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    感谢您的答复。

    我了解 TLV23615和 TPSM33625之间的区别。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。