This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:电流限制和泄漏

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358661/tps61299-current-limiting-and-leakage

器件型号:TPS61299

添加了"平均输入电流限制:5mA;25mA;50mA;100mA;250mA、 500mA、1.2A、1.9A (不同版本)"

我已阅读过数据表几次、 但不确定这些版本的信息。  如果以下内容正确、则只有100mA (612994)、1.2A (612997)和未知限制(61299)版本可订购、并且没有可订购的版本。

TPS61299系列提供从5 mA 到1.9A 的宽输入电流限制非 A 版本器件支持真正的关断功能、而 A 版本器件支持在 EN 为低电平时的强制直通功能。"

"对于高输入电流限制是250mA、500 mA、1.2A 和1.9A 版本、开始时、当输出电压低于0.5V 时、器件会限制输出功率以实现短路保护。 由于输出电压高于0.5V、此器件在非连续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM)的边界上运行、并且在此阶段内电感器峰值电流被限制在350mA 左右。 当输出电压达到接近1.8V 后、TPS61299x 系列开始检测 VSEL 引脚的输出电压配置、然后锁存配置。 版本检测时间取决于 VSEL 引脚处的电阻、电阻越高、版本检测时间越长。 例如、对于5V 正常版本、TPS61299x 系列需要约170μs 来检测版本。 版本检测完成后、TPS61299x 系列继续开关、输出进一步斜升。 内部软启动时间约为1.3ms、输出软启动时间随不同的输出电容、负载条件和配置条件而变化。 当输出电压低于2.5V 时、TPS61299x 系列将电感器平均电流限制在500mA 以下(250mA 版本的输入电流限制为250mA)。 这样、软启动功能可降低启动期间的浪涌电流。 对于低输入电流限制5mA、25mA、50mA 和100mA 版本、在软启动期间、器件将输入电流限制限制为25mA。 在启动过程中、该器件会以 DCM 运行。"

"输入电流限制等于或高于250mA 版本 TPS61299、TPS612995、TPS612996和 TPS612997。"

"输入电流限制等于或低于100mA 版本、TPS612991、TPS612992、TPS612993和 TPS612994。 "

还不清楚如何强制实施平均电流限制9热关断、开关峰值电流限制...?)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流限制代表平均输入电流限制、这是最大电感器平均电流。

    目前只有三个版本:RTMed、TPS61299、1.2a、tps612994、100mA、 TPS612997、1.9A。如需了解其他电流限制、请发送电子邮件给我们、 并向我们提供客户的详细信息、以获取详细的计划表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  您能否提供有关如何实施电流限制的任何详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部 EA 钳位。 我们可以调整不同的值、因此可以强制它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。