This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012-Q1:短路

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359452/lm5012-q1-short-circuit

器件型号:LM5012-Q1

您好!

我根据  LM5012QDDARQ1设计了一个降压电源、在该电源中、我计划将40-80V 的输入直流电压(EV 电池电源)转换为稳定的16V 直流电、以便为牵引转换器的栅极电源供电。 但是、当我将输入提供给电路板时、我观察到上述 IC 出现了故障。 您能帮助我在这里确定故障吗?

谢谢。

Shishir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shishir

    是的、我可以。 请分享该信息以供我进行调查。 (例如故障行为描述、电路板图片、原理图、PCB 布局、设计文档...)   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您能否共享您的电子邮件 ID 以便我进一步与您共享该信息?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shishir

    请将您的电子邮件保留在此处、然后我将关闭此主题并通过电子邮件与您联系。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您可以通过以下方式与我联系:  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭该主题。 使该离线。
    - EL