This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:反激式变压器问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359025/ucc28740-flyback-transformer-issue

器件型号:UCC28740

大家好、我正在设计一款用于电子计量应用的反激式转换器、它面临着 EMI 问题。 我怀疑变压器的绕线槽几何形状。 根据水平或垂直线轴的选择、EMI 会受到影响吗? 我目前正在使用 EE20垂直线轴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinav,

    变压器方向肯定会起一定的作用、尤其是取决于变压器附近的其他耦合源/信号。 考虑变压器结构和变压器屏蔽。 另外、请注意通过变压器进行共模噪声耦合(通常的做法是在靠近变压器的隔离边界上放置一个 y 电容器)。 为 AIS 附加了一个您可能认为有用的 TI 资源。

    此致、

    史蒂夫

    e2e.ti.com/.../slup338.pdf

    e2e.ti.com/.../slup339.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我的变压器附近没有其他磁源、即使放在垂直或水平绕线管中、我要了解的是磁场线的方向会产生影响、因为这是在垂直和水平绕线管中唯一会变化的参数、 基本上、在垂直方向、我的磁芯与 PCB 平面垂直、在水平线轴上、我的磁芯与 PCB 平面平行。 这是否会在 EMI EMC 方面造成显著差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    构建两者并比较结果、然后告知我们?

    史蒂夫