请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 大家好、
我们的实施目前遇到问题。 当我们将电芯线束连接到 BMS 时、100欧姆串联电阻器熔断或 BQ 死亡的几率为30%。 没有电阻器通往哪个方向的模式。 这里是所使用的设计、我们首先连接 BAT+和 BAT-、然后连接平衡、我们尝试将其反相但没有效果。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的实施目前遇到问题。 当我们将电芯线束连接到 BMS 时、100欧姆串联电阻器熔断或 BQ 死亡的几率为30%。 没有电阻器通往哪个方向的模式。 这里是所使用的设计、我们首先连接 BAT+和 BAT-、然后连接平衡、我们尝试将其反相但没有效果。
Joel、您好!
该器件已使用多种不同的电芯附件进行了测试、因此它应该足够坚固、能够做到这一点、因为每个引脚的额定电压为85V。
我看到这种情况的唯一方法是、如果内部电池平衡 FET 的体二极管变为正向偏置、并且有足够大的电流流过它。 为了避免这种情况、在任何 VCx - VC (x-1)对上都不应有过负电压。 现在、该电流会流向哪里? 必须在某个会导致内部产生如此大电流的地方建立一条接地路径。
这是我想到的第一件事。
是否有任何电池出现反向连接的情况? 在器件或电阻器断开后、您能否测量每个电池连接的电池电压?
此外、您看到了哪些电阻器损坏?
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙