This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:LM5045在照明测试时丢失占空比

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361282/lm5045-lm5045-lost-duty-cycle-when-lighting-test

器件型号:LM5045

您好!

在我们的设计中, LM5045被用作全桥 拓扑的控制芯片。 在雷电测试中、我们发现 LM5045将损失占空比。 如果 将一个47pf 电容器与 RT 电阻器并联、该问题将得到解决。 我们想知道这种解决方案存在任何风险。 非常感谢。

BR//Yonggang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 RT 并联添加一个47pF 电容器应该没有问题。 我建议尽可能减小电容器的尺寸。 观察在添加并联电容器的情况下/不添加并联电容器时 PWM 输出频率的影响、然后观察添加大电容器值的影响。 我的问题是 RC 时间常数变得过大、内部时钟边沿将延迟或失真。

    此致、

    史蒂夫