This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:相位裕度测试

Guru**** 2520900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350079/tps7b7702-q1-phase-margin-test

器件型号:TPS7B7702-Q1

您好、朋友:

     当重新测试 IC 的相位裕度时、测试图中的相位增益压降在空载条件下会非常不稳定。 这是一种正常现象吗? 是否会介绍其他问题? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    如果要测试此 LDO 的稳定性、则需要使用非侵入式稳定性测量(NISM)、而不是标准波特图测量。  现代 LDO 反馈环路无法从外部断开、因此标准波特图将无法准确测量稳定性。  有关 NIISM 测量的详细信息、请参阅 Picotest 网站。

    https://www.picotest.com/measurements/NISM.html

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

      感谢您的答复。 正如我所测试的、我想知道此 pic 是否正常。  是否会介绍其他问题? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    我觉得测量图像是标准波特图吗? 如果是这样、我认为这不是准确的测量、如前所述、您需要改用 NISM 测量方法。

    谢谢。
    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我们使用 外部电阻分压器来选择 TPS7B7702-Q1的输出电压。 因此、我们认为 我们可以访问 反馈 环路。  您是否仍然认为使用传统方法评估 LDO 的稳定性不是准确的测量? 电路原理图。

    此外、看来我们短期内无法购买 Picotest 探头。 如果只能通过 NISM 来评估 LDO 的稳定性、您是否有当地的实验室资源来为我们提供支持?

    B.R.

    EVE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

      感谢您的答复、我们将改变测试电路稳定性的方法。 我想知道是否所有 LDO 都要测试稳定性? 据我所知、直流/直流转换器只需要测试稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shihui:

    正确-即使访问反馈电阻器网络、仍然有未断开的内部电路、因此环路也未按预期完全断开。  在现代 LDO 中、此内部电路通常非常简单、就像带有顶部设定点电阻器的内部并联电容器一样、这样可以提高 LDO 的稳定性。

    是的、我们有执行 NISM 的能力。  

    尊敬的 Yuming:

    如果您遵守数据表中列出的输出电容指导原则、那么您应该不需要担心稳定性测试。  通常、直流/直流转换器需要这些测量、因为工程师使用外部元件来设计补偿环路、并且他们必须证明转换器是稳定的。  客户通常仍然希望测试 LDO 稳定性、而对于现代 LDO 而言、NISM 或负载瞬态测试是两种最佳选择。  

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

        感谢您的答复。 PIC 是我们的 SCH、包括输出电容器、请借助 NISM 来确认稳定性。  谢谢。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

      PS:请注意、负载最大电流为130mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    我明天就要离开办公室了。 当我在星期三回到实验室时、我将寻找用于运行测量的组件。  假设实验室中已经具备了所有内容、请在本周结束前告诉我最新情况。  我会告诉您是否需要更长的时间。  感谢您的耐心等待。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

         我想问一下我还需要提供什么其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    这时什么也没有。 如果我需要什么、我会告诉您。  我仍在进行测量、但我会看看我是否能在2个工作日内得到一些东西。  感谢您的耐心等待。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    我已修改 EVM、因此我应该能够在接下来的1-2个工作日内进行测量、具体取决于实验室中是否有 Bode 100供使用。 感谢您的耐心等待。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

        到目前为止,进展如何? 我正在寻找你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    我已在原理图中测量了具有130mA 负载的 NIISM 以及组件值。  相补角为54度。

    如果您需要其他具有不同负载的 NISM 测量值等、我会将测试设置保留几天。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

        感谢您的支持,请帮助确认以下 SCH 稳定性。 该条件为 VOUT 5V;IOUT 80mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    让我更新 EVM、并在星期一重新进行此测量。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    我将在5V 输出电压和80mA 负载下测量51度的相位裕度。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

        感谢您的支持。 它可以解决我的问题。