This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:如何更改 PD 上的分级电阻器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361895/tps2372-how-to-change-class-resistor-at-the-pd

器件型号:TPS2372

您好、PoE 大师、您好:

Q1:是否有任何方法可以通过 MCU 更改分级电阻? 我想灵活地更改 TPS2372的 CLSA 和 CLAB 引脚上的类别。

Q2:如果将1类 PD 连接到需要高达71W 功率的4类 PSE、该 PSE 如何为 PD 供电?

Q3:如果4型 PSE (90W 可用)连接到仅请求高达3.84W 功率的4型 PD (class=1)、那么在物理分类期间会发生多少类事件?

Q4:如果4型 PSE (90W 可用)连接到仅请求3.84W 功率的4型 PD (class=1)、那么在上电后、如果 PD 消耗的功率超过3.84W (例如71W)、PSE 是否仍然不能提供功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiang:

    问题1: 您 可以使用 LLDP 来执行此操作。  

    问题2. 通常 PSE 会进行1类协商。

    问题3: 这通常取决于 PD 的分级电阻。 如果电阻器设置为1类、则仅发生1个事件;如果电阻器为8类、则发生5个事件。 TPS2372可以执行 Autoclass。

    问题4: 如果 PD 分类设置为1类但超出功率、PSE 可能会触发过功率保护以关闭端口。  

    此致、

    帝昂