主题中讨论的其他器件:TPS22965
大家好,
我们正在使用 PMIC TPS6521901 为 AM6442BSEFHAALV 供电 。 我们现在处于电路板启动阶段、但却受 PMIC 上电的影响。 我们将使用5V 输入、且使能引脚连接到了5V。 但 PMIC 无响应。 e2e.ti.com/.../TPS6521901_5F00_pmic_5F00_Arm64x.pdf
请参阅随附的所用示意图。
。 我们试图通过断开 O/p 轨中的零欧姆连接来隔离输出轨
还列出了在每个控制引脚上测量的电压。 请浏览原理图并分享一些灯光。
为了使器件开始工作、输入电源的最小电流应该是多少? 现在,输入电流仅作为4 mA 进行测量。
为了进行测试、拉电流被限制在500mA (未连接负载)