This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-Q1:具有2个不同输出电压的 LM5163

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361538/lm5163-q1-lm5163-with-2-different-output-voltage

器件型号:LM5163-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5163

团队、您好!

我们使用具有12V 输入和2个不同输出电压5V 和10V 以及400mA 输出的 LM5163。 我们将通过 MOSFET 更改反馈电阻器来更改输出电压。 在计算过程中、我发现如果我为5V 选择一个频率、由于我们保持固定的 RON 电阻、因此10V 的频率将翻倍。 此外、如果我为5V 选用电感器、在典型值下电感器纹波电流约为50%、则由于10V 时的频率变化、纹波电流将非常小。 如果12V 输入和10V 输出的电感纹波电流非常小、约为10%、它们是否存在问题? 或者、是否有其他方法可以为此器件实现该双电压输出? 我们选择此设备是因为它的短路电流额定值较低? 如果有任何其他器件可以在单频上工作、具有如此低的短路电流额定值、请考虑。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vaibhav、

    请分享您的规格和原理图、谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    规格:

    该 MOSFET 将更改反馈电阻器的选择、并分别更改5V 或10V 的输出电压。

    VIN=12V 典型值

    VOUT = 5V 或10V

    Iout = 400mA

    Ron = 28k Ω  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vaibhav、

    这是预料之中的、Fsw 取决于 VOUT、如数据表中的等式12所示。  请参阅下面的关系。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。