This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:LM1084过热

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360737/lm1084-over-heat-for-lm1084

器件型号:LM1084

您好!

我们已将  LM1084IS-ADJ/NOPB 用于24V 至5V 的转换。 我们遇到了以下 PCB 问题。

1、高温达到80度。 我们使用的电流仅低于0.5A、

IC 当时不能正常工作。 有时 IC 已烧坏、输入电容也已烧坏。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Theta -JA 为40.4c/W

    PD = 9.5W @ 500mA  

    TJ ~ TA + 383.8 C、完全超出此器件的规格范围。 进入热关断状态。

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    感谢您的支持。 我没有明白你的观点。 请再次解释。

    此致、

    M. Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M. Maha:  

    由于您的器件正在燃烧、我们必须考虑器件的功耗。  

    PD =(VIN-IOUT)(VOUT)

    PD =(24V-5V)(0.5A)

    PD = 9.5W。  

    9.5W 的功率耗散在器件上。  

    如果器件的结温超过150°C、则有可能损坏器件。 您可以通过将 PD 乘以 Theta-JA 值来估算结温。  

    在本例中、您的 Theta-JA 是40.4C/W

    这意味着、器件上耗散的每瓦功率、结温相对于环境温度上升40.4C、

    TJ ~ TA +(Theta-JA)(PD)

    TJ ~ TA +(40.4C/W)(9.5W)

    TJ ~ TA + 383.8C

    您可以通过良好的电路板布局设计、将 Theta-JA 降低高达50%、

    在这个最佳情况下:

    TJ ~ TA + 20.2C/W (9.5W)

    TJ ~ TA + 191.9C

    这仍高于器件的绝对最大值额定值。  器件不支持这些条件。  

    此致!

    朱利耶特