This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:了解脉宽规格

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360389/lmg1210-understanding-pulse-width-spec

器件型号:LMG1210

您好!

我们在独立模式下使用 LMG1210、我们被您的 H-L-H 脉宽规格略微感到困惑。 下面有很多问题:

Tpw 与 Tpw、ext 的区别是什么? (它们是否 与 Tpwd 有关?) 图14包括表中的一些相关时序信息、但很难确切地说明这两者是如何定义的。  如果可能、请提供带有这些时间标记的时序图。

Tpw 是只应用于任一输入信号的正状态、还是也应用于任一输入信号的零状态?

H-L-H 指的是什么脉冲?  对于窄的 HI/LI 输入信号、HO 和 LO 引脚是否都具有脉冲? 或者对于窄输入 LI 信号、是否仅扩展 LO 引脚脉冲?  定义了第一种方法、您可以让 HI/LI 引脚各生成一个逻辑 H-L-H 脉冲序列、其中10ns (高电平)-10ns (低电平)-10ns (高电平)的输入状态时间可以保证正常工作。 定义了第二种方法、您可以让 LI 引脚创建一个逻辑 H-L-H 脉冲序列、其中4ns (高电平)-10ns (低电平)-4ns (高电平)的输入状态时间将保证正常工作 (虽然高侧级在技术上可以处理具有4ns 高低脉冲宽度的 HI 信号、而不会产生任何 HO 脉冲扩展)。

谢谢。

米夏埃拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michaela:

    感谢您就有关 LMG1210的问题与 TI 联系。

    对于 tpw 与 tpwext、tpw 值是驱动器将接收和传播输出的最小输入脉冲宽度。 数据表中表下方的注释(2)对其进行了简要说明。 对于任何至少为1.8ns 但小于4.5ns 的输入脉冲、将扩展到 tPWext 参数的4.5ns 规格。 例如、如果出现一个3ns 输入脉冲、它将作为一个4.5ns 输出脉冲传播到输出。 此条件仅适用于负脉冲、而不适用于正脉冲。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这回答了我们的问题!