主题中讨论的其他器件: LM3435
大家好!
因此、此帖子基本上是一个帖子、我需要您的反馈来告诉我是否正确选择了 LED 驱动器 IC。
我购买了 RGBW LED。 我想使用 Arduino 来控制此 LED 的亮度和颜色的最大电压和电流值。
经过 反复探索、我得出结论: LM3464MH/NOPB 是我的最佳选择。 ( https://www.ti.com/product/LM3464 )
如果有人告诉我如果我选择了一个"足够好"的司机 IC、我会很感激。
有关 LED 的数据表、请参阅 https://www.ledsupply.com/content/pdf/XLampXML_Color.pdf
以下是 LED 的主要特性。

以下是我的要求:
1) 1)我需要能够控制的亮度 每个 LED、具有 Arduino;高达其全亮度! (我认为这是可能的,因为此驱动器的最大额定 Vout 为80V,电流为4安培。)
2)我需要能够使用 Arduino 控制所有4种颜色。 (我认为这是可能的,因为这个 IC 有4个通道。)
有人能告诉我、我对司机的选择是否可行吗?
太棒了!