This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:单节电池电压断开检测问题

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363209/bq76952-single-cell-voltage-disconnection-detection-problem

器件型号:BQ76952

我发现、当单节电芯断开连接时、电压将在1V 和5V 之间波动。 这是否正常?

请注意以下 CELL14和 CELL15

***** AFE 电芯电压消息****
Vmax:3706mV Vmin:3226mV Vavg:3289mV Delta:480mV
电池1:3293mV 电池2:3289mV 电池3:3293mV 电池4:3289mV
Cell5:3294mV Cell6:3290mV Cell7:3294mV Cell8:3290mV
Cell9:3295mV Cell10:3290mV Cell11:3296mV Cell12:3290mV
Cell13:3705mV Cell14:5176mV Cell15:3224mV Cell16:3264mV

***** AFE 电芯电压消息****
VMAX:4964mV Vmin:1522mV Vavg:3320mV Delta:3442mV
电池1:3289mV 电池2:3289mV 电池3:3289mV 电池4:3289mV
Cell5:3290mV Cell6:3291mV Cell7:3289mV Cell8:3291mV
Cell9:3290mV Cell10:3279mV Cell11:3290mV Cell12:3289mV
Cell13:3292mV Cell14:1806mV Cell15:4823mV Cell16:3292mV

此外、无论我是否将 Settings:Cell Open-Wire:Check Time 设置为0、都会发生该现象。 这是正常的吗? 此外、如果连续断开两个蓄电池单元、是否会有其他现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想您说的"单节电池断开连接"是指它刚刚与 AFE 断开连接、但仍然连接在电池串中、对吗?

    如果是,是的。 这听起来很正常、但仍为开路状态、但断开的电芯的电容放电速度将比断开时的放电速度慢得多(由于泄漏电流)  设置:电芯开路:检查时间 设置 是有效的、因此检测速度会慢得多。  

    发生开路情况时、Ow'd 电芯的电容将减小、这将导致相邻的顶部电芯按比例增加电压、因此某个点处相邻的顶部电芯电压可能是其电芯电压的两倍。

    如果连续断开两个电芯、则会发生相同的影响、因此现在相邻的顶部电芯(来自两个断开的电芯输入)可以上升到其原始电芯电压的三倍、而底部两个电芯的电压值可能略低于地电平。

    现在、看看您发送的值、最上面的一个我不太明白正在发生什么。 我看到电芯14的电压似乎是5.1V、但在这里没有看到任何电压下降、这很奇怪。

    不过、底部测量结果确实与我在开路情况下的预期结果相同。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙