我们发现在测试期间、在预充电过程中、PACK+电压偶尔采样缓慢。 上电后经过几秒钟才拾取了 PACK+电压、导致预充电失败。 不过、我们使用 MCU 对 PACK+电压进行采样、PACK+电压正常上升。
什么会影响 PACK+采样速度?
使用直接指令 PACKPinVoltage 0x36读取了我读取的寄存器地址
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
每个 FULLSCAN 都会更新 PACK+电压。 您可以在 提高电池监测系统中的电压测量精度 技术文章。
设置:配置:电源配置:FASTADC 可以设置为将测量速度降低一半(尽管精度可能会受到影响)。
如果 睡眠 否则也可能会减慢测量速度。
我认为 PACK+获取任何样本应该需要几秒钟、除非它处于睡眠模式、每次测量应小于一秒。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙