This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:通过 Q100审批

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29209-Q1, BQ79616-Q1, BQ34210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360576/bq27542evm-q100-approved

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34210-Q1、BQ29209-Q1 、BQ79616-Q1

您好,先生

BQ27542 G1已通过 Q100认证?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!  

    我不知道你在这里要求什么,你能详细说明一下吗?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否已通过 AEC-Q100认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!  

    bq27542未通过 AEC-Q100认证。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jony

    您对通过了 AEC-Q100认证的 BQ 系列有什么建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     BQ34210-Q1是唯一通过 Q100认证的器件。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonny

     如何使用通过 Q100认证的 PROTECT IC?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Jonny 今天不在办公室。 请等待回复延迟。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!  

    我将加入保护器团队来帮助您解决这个问题。  

    此致、  

    Jonny.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    我们唯一一款符合 Q1标准的保护器是 BQ29209-Q1、它是一款2节 OVP 保护器和电池平衡器。

    如果您需要符合 Q1标准的监控器、可以选择 BQ79616-Q1系列器件。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙