This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:Ucc28950输出损耗

Guru**** 2504965 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362911/ucc28950-ucc28950-output-ossiclation

器件型号:UCC28950

你好  

我正在设计一个具有250V 输入82V 输出功率的 PSFB、我以前已经做了类似的设计、但我遇到了一个新问题、当没有负载 TUE 时、电源电路的输出电压振荡在1V 左右。

但即使有5W 的负载、这种情况消失了、造成这种情况的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有很多因素会导致环路振荡。

    1.反馈环路没有足够的相位裕度

    2.未正确设置电流检测

    3.变压器匝数比不正确

    4.斜坡补偿过多

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了使用 UCC28950的移相全桥的分步设计过程。

    该工具中还有一个指向 Excel 设计文件的链接。  您可以使用这两种工具来查看和检查您的设计。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、首先感谢您的回答。

    当电路达到特定温度时、空闲运行期间发生的输出振荡消失、并正常工作、直到再次冷却

    在这种情况下,它首先使我认为电流互感器有问题,但我改变了3次,同样的情况继续,我的问题是,我从另一个工作电路断开的变压器如何导致这种情况?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流检测变压器可能不是坏的。  它是它的位置、它可能没有复位。  尝试将其移至 HBridge 的输入端、然后按照应用工具进行设置、并注意观察您是否获得更好的行为。

    此致、