This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:快速角色交换特性(FRS)的详细信息

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723, BQ25723EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359932/bq25723-details-of-the-fast-role-swap-feature-frs

器件型号:BQ25723

尊敬的 CIRs 和 Madams:

BQ25723数据表对 FRS 进行了说明、但指出您需要联系工厂以获取详细信息。

您是否有可能向我们提供有关 FRS 的更详细的信息?

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您使用 BQ25723。 看来我们需要针对该主题生成更多配套资料。  

    您能进一步介绍一下您的用户案例吗? 我会看到它是否与 FRS 功能有关。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    一位客户正在考虑将 BQ25723用作消费类器件系统的备用电源。

    我们知道 FRS 是一项使您能够在灌电流和拉电流之间快速切换的功能、我们希望它能够用于此系统中。

    我们是否需要提供更多信息?

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    图10-20显示了 FRS 转换波形。 它在几十微秒的范围内转换非常快。 我建议您订购 BQ25723EVM 并试用它的 FRS 功能。  

    www.ti.com/.../BQ25723EVM

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我们已经在数据表中的图10-20中查看了波形。

    我们 还了解到、我需要使用 EVM 来检查行为。

    但是、数据表中写入的"请联系工厂获取有关 FRS 模式的更多详细信息"意味着什么?

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前没有更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达拉斯 Tiger San

    有道理。

    如果有任何关于 FRS 的更新、请告知我们。

    我们希望确认 FRS 的功能。

    (a)图10-20中的"CH2:FRS 引脚"是否表示引脚5的 OTG/VAP/FRS?

    (b)使用 FRS 的以下程序是否正确?

     1. 按照引脚说明中所述设置寄存器。

       "当 OTG_VAP_MODE=1b 并且 EN_FRS =1b 时、拉高该引脚可以启用正向运行中的 FRS 模式。"

     2. 将 OTGVoltage 设置为所需的输出电压。

     3. 从外部检测 VBUS 功率损耗,并将 OTG/VAP/FRS (引脚5)从"L"置为"H"。

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (a)图10-20中的"CH2:FRS 引脚"是否表示引脚5的 OTG/VAP/FRS?

    [/报价]

    可以。

    (b)使用 FRS 的以下程序是否正确?

     1. 按照引脚说明中所述设置寄存器。

       "当 OTG_VAP_MODE=1b 并且 EN_FRS =1b 时、拉高该引脚可以启用正向运行中的 FRS 模式。"

     2. 将 OTGVoltage 设置为所需的输出电压。

     3. 从外部检测 VBUS 功率损耗,并将 OTG/VAP/FRS (引脚5)从"L"置为"H"。

    [/报价]

    是的。  

    此致、

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达拉斯 Tiger San

    感谢您的回答。

    我将关闭此案例。

    此致、

    毫米