This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:降压转换器推荐查询(查询有关 LTC3649 (ADI)的更换事宜)

Guru**** 2503925 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363567/lm76005-buck-converter-recommendation-inquiry-inquiry-about-replacement-for-ltc3649-adi

器件型号:LM76005

您好、TI 专家

我们收到了一位客户的问询、要求提供降压转换器建议。

客户询问了 LTC3649 (ADI)在其 NAND 存储测试设备中的应用替代方案。

[LTC3649 (ADI)_数据表]

e2e.ti.com/.../LTC3649_2800_ADI_2900_.pdf

所需规格如下:

1) 1) 备选产品必须具有与 LTC3649 (ADI)相同的功能、并且应能正常运行(无需引脚对引脚兼容)。

2) 2) 如果可能、建议使用从外部接收48V 输入的器件。

3) 需要 GaN 模式。

您能推荐一个合适的替代方案吗?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    LM76005适用于规格方面、但引脚对引脚不兼容。  我们没有与上述器件之间的引脚对引脚兼容的器件。

    抱歉。

    大卫。