主题中讨论的其他器件:TPS2H000-Q1、、 TIDA-01323、 LM74704-Q1、LM74701-Q1、 LM7310、 LM74700-Q1
尊敬的团队:
您能回答以下问题吗?
1) 1)我们是否可以在没有上拉的情况下将 DIAG_EN 直接连接至3.3V?
2) CL (电流限制电阻器)如果我把它设置为8.2k,是否意味着 CH1有245mA 电流限制,而 CH2有245mA 电流限制? 还是 CH1+CH2的245mA?
3) 3)将电流限制设置为245mA -> ±20%时的预期误差是多少
4) 4)是否需要计算 RCS 以将上限误差考虑在内?
此致、
D.