This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:MOSFET 结温查询

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363488/tps2490-mosfet-junction-temperature-query

器件型号:TPS2490

您好!

对于 TPS2490、我选择了 MOSFTE SQJ138EP。

根据外壳温度计算结温时、在以下第9页上的等式9给出了数据表-

使用该公式、外壳温度为209摄氏度、远高于 MOSFET 的绝对最大 Tj 额定值(Tj max = 175摄氏度)

我可以假设温度比环境温度高> 30度(例如环境温度= 90度)、

这样、我的结温完全处于限值范围内。

此致、

D·阿布希斯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解您的问题和计算。 请详细说明。 "那你打算怎么办?"