This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:有关 ALERT 引脚高-低电平转换的问题

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363184/bq76952-a-question-about-the-high-low-level-conversion-of-the-alert-pin

器件型号:BQ76952

警报触发后、ALERT 引脚 I SET 将变为低电平。
此时我进入关断模式、发现 ALERT 引脚将首先上升、然后拉低、然后再次上升。

我个人对这种现象的理解是、关断过程也会触发复位。 复位 ALERT 引脚后、是否检测到警报并再次拉至低电平? 最后、警报在关断后恢复为高阻抗状态。 我的理解是否正确?


下图显示了 ALERT 信号和 MCU 信号捕获的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您使用 RST_SHUT 引脚进入 SHUTDOWN 模式、则是。 会发生这种情况、这是因为 RST_SHUT 首先会在按下该按钮后立即触发部分复位、这将清除 ALERT 状态、因此可能会重新触发。 然后在1秒后、器件转换为关断状态。

    现在,我不确定如果使用 shutdown ()命令是否也会发生这种情况,这是我可以在星期一为您检查的。 我的假设是、这里不会发生复位。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在星期一为我检查使用 shutdown 命令时是否存在此问题。

    此外、我还有一个问题。 如果主机看门狗超时在 AFE 运行期间复位、是否会清除配置的保护参数? 我自己的测试结果显示、不会清除该位。 只是通过关断来清除该警告、还是通过其他方法清除上电时配置的保护参数? 您能帮助同步确认吗?


    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我今天快速地测试了它,这不会发生与 shutdown ()命令。 但会通过 RST_SHUT 发生。

    如果发生主机看门狗超时、器件本身将根本不会复位。 因此配置的寄存器不会清除它们。 唯一清除寄存器参数的另一种方法是使用 reset ()命令,该命令将执行完全复位。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真诚的感谢