This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:LMR38020的不同工作模式

Guru**** 2507875 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362638/lmr38020-different-operating-modes-of-the-lmr38020

器件型号:LMR38020

您好!

我们有一个关于  LMR38020不同基准的问题。
- LMR38020 S DDAR =  >展频版本
- LMR38020 FS PWM>FPWM +扩频版本 DDAR =
- LMR38020 F   PWM>FPWM 版本 DDAR =

我们使用 LMR38020 S DDAR、但当我们测量 HS 输出上的信号时、我们会看到、低负载时将进入展频模式、而较高负载时将进入 FPWM 模式。
由于 LMR38020系列时钟发生器 S DDAR 仅具有展频模式?
请参阅数据表第3页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GBDH、

    展频和 PFM 并不相互排斥。 您仍然可以在几 Hz 和两种模式下调制频率。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:
      
    如果 展频和 FPWM/FPWM PFM 不互相排斥、那么这两个器件型号之间的区别是什么?

    (明确说明了 LMR38020与 S DDA 和 LMR38020 F DDAR)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GBDH、

    除非 p/n 中有 S、否则器件不具有展频。 例如:

    LMR38020FSDDAR

    LMR38020 S DDA-使用 PFM 模式开关进行展频

    LMR38020 F DDAR-未启用展频的 FPWM。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的


    这不是我们针对"S"版本测量的值。

    我以另一种方式进行解释

    对于"S"版本、我们看到在低负载下进入 PFM (< 420mA)模式、在较高负载(>FPWM)下进入560mA 模式。
    (500mA 的电源设计为24V 至15V)

    现在您会说"S"版本是具有 展频的版本、仅在 PFM 模式下工作。
    为什么我们看到他也在 FPWM 模式下工作为"S"版本?

    我们遇到的问题是、PFM 模式下的输出纹波为150mVrms、而 FPWM 模式下的20mV 和150mV 对于我们的模拟应用太大
    那么、我们应该选择哪个基准 、以使降压稳压器 始终在 FPWM 模式下工作? (扩频无关紧要)

    PS 我们检查了组件标记、并且其"S"是正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GBDH、

    没错。 版本带有 S 后缀中也是缺少 F 因此在轻负载条件下、它采用 PFM 模式、利用展频功能在 PFM 效应的基础上振荡开关频率。 在满负载时、它进入 FPWM 模式、与 F 器件。

    对于您的应用、我建议您使用 F 器件或 FS 器件。 两者都启用 FPWM 模式。

    谢谢。

    安德鲁