This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A54:将 EN 拉至低电平时产生输出问题

Guru**** 2504535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361360/tps7a54-output-issue-when-pull-en-low

器件型号:TPS7A54

大家好、

客户报告将使能端拉至低电平时、Vout 波形异常。 请查看下面的波形和原理图。 作为与客户仔细检查的测试方法是好的。 您对此情况有何评论吗?

 

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,

    感谢您的提问。

    请允许我在2-3个工作日内审核您的申请。

    谢谢!

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说、这看起来像是输出端的电容器衰减。 您能向我发送缩小的另一个示波器屏幕截图吗? 我想看看输出是否最终会稳定? 客户在衰减后在其输出端测量什么?

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    VOUT 最终会稳定至0V。 请参阅下面的波形。

    此外、按如下方式与偏置信号共享波形。

    并非每个器件都有该异常波形。 但问题出现在多个电压轨(1.2V 至0.9V *4、1.8V 至1.5V 电压轨*1)中。 此问题是否已知? 您能建议如何进行调试吗?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,

    请允许我有一天能够根据该查询获得回复。

    此致、

    汉娜