主题中讨论的其他器件:BQ76952、
尊敬的 TI 团队:
我们针对 使用 BQ76952时 Cp>20V 或 PACK+>120V 的情况下 CHG FET 损坏发布了一个 问题、我们解决了针对电荷泵添加15V 钳位电路的问题。
链接:e2e.ti.com/.../bq76952-charge-fet-damage-at-regen-in-tida-010208-design
现在、我们计划将 AFE BQ76952替换为 BQ76972 。 我们是否还需要在 BQ76972中添加钳位电荷泵电路、或者该错误已通过72系列得到解决。