This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:CHG FET 损坏、当使用 BQ76952时为20V 或 PACK+>120V

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353259/bq76972-chg-fet-damaged-when-cp-20v-or-pack-120v-with-bq76952

器件型号:BQ76972
主题中讨论的其他器件:BQ76952

尊敬的 TI 团队:

我们针对 使用 BQ76952时 Cp>20V 或 PACK+>120V 的情况下 CHG FET 损坏发布了一个 问题、我们解决了针对电荷泵添加15V 钳位电路的问题。

链接:e2e.ti.com/.../bq76952-charge-fet-damage-at-regen-in-tida-010208-design

现在、我们计划将 AFE BQ76952替换为 BQ76972 。 我们是否还需要在 BQ76972中添加钳位电荷泵电路、或者该错误已通过72系列得到解决。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嵌入式开发人员:

    很高兴听到这个问题解决了!  。

    出于好奇心、您是使用了我在那篇帖子中分享的钳位电路、还是使用了新电路?

    遗憾的是、BQ76972仍将具有此相同行为。 它们都是'9x2系列电池监控器、但 BQ76972可提供更高的电池测量精度。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有 BQ76972和 BQ76952的技术规格比较表、请提供您的信息。 它非常有助于说服我们的最终客户。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嵌入式开发人员:

    请参见下图:

    左侧是 bq76952、右侧是 bq76972。

    电池电压精度是两个器件之间的唯一差异。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    我在此附上了电池精度报告。  

     SRP 和 SRN 引脚模拟读取是否有任何改善?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嵌入式开发人员:

    我认为上传的图片不正确、想再次上传?

    两个器件之间的 SRP/SRN 保持相同。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙