This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640:输出电压受负载影响

Guru**** 2504975 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361082/lmr33640-output-voltage-is-affected-by-the-load

器件型号:LMR33640

您好!

在设计 PCB 之前、我想测试 LMR33640 -3.3V 电路(反相降压/升压转换器拓扑)。

我使用了第15页中的电路:

https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf?ts = 1715618037917 (更改了反馈电阻器以获得-3.3V)

我使用了一块面包板、其部件彼此非常靠近。

在没有负载的情况下,电路的输出为-3.3V。 添加负载(> 10mA)时、输出电压降至-1.1V。 我尝试了不同的电感器、但得到了相同的结果。

什么地方出错了? 试验电路板是否对输出有太大影响?

谢谢。

M·拉杜卡努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电容器连接松动似乎是我的问题之一。

    我仍然有一个关于最大电流小于100mA 的问题。

    此致、

    M·拉杜卡努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    您能否提供一些波形、例如 SW 节点、封装上的 VIN 和 VOUT? 试验电路板原理图是否具有与应用手册第15页所示相同的值? 您的输入电压是多少? 您是否检查以确定未达到电源的电流限值?

    本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的回答。 我将添加测量值。

    我在测试中使用的电容器为100uF。 我尝试过2.2uH 至10uH 范围内的电感器-使用较大的电感器磁芯以确保不会限制电流。 输出通过反馈电阻器设置为-3.3V。 电源(输入)设置为12V/1A。

    该电路使用~Ω 100mA 负载(33 Ω)。 转换器未加热。

    如果负载增加到18 Ω(~183mA)、电源会切换到电流模式(1A、4V)、转换器会立即损坏。 在此之后、即使在移除负载的情况下、电源电流也是1A (受限)、并且转换器会进行熏制。  

    此致、

    M·拉杜卡努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    测量值如下所示。

    软件:

    输入电压(12V):

    VOUT (-3.3V):

    这些测量适用于50Ohm 负载(~66mA)。 当负载> 100mA 时、 LMR33640会损坏。

     

    此致、

    M·拉杜卡努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    感谢您的更新。 我不确定正在发生什么情况、因为当负载大约为~μ A 100mA 时、转换器正常工作。 您是否仅测试 LMR33640? 根据功率转换、其余功率流向何处? 在输出电压=-3.3V 和183mA 负载下、功率略高于0.6W、但输入功率先上升至12W、然后再下降至4W。 您是否使用我们的 EVM 评估了此设置?

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    受电(12V)当转换器测试电路与183mA 负载连接时、电流立即变为1A。 转换器通电时损坏、我认为它在内部短路、使电流达到电源的限值-所有额外的电源都进入短路的转换器(释放烟雾)。

    我还没有测试此转换器的评估板。 我想先验证其文档中使用的电路(5V/3A)、然后再将其用于 PCB 设计。 看起来在我的测试中、最大电流为100mA。   

    此致、

    M·拉杜卡努  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    不知热敏 DAP 是否也将是-3.3V? 您能否提供 PCB 的图片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    是的、我们有一根导线连接到散热焊盘、然后连接到-3.3V。 我们使用试验板、转换器与8SOIC 适配器相连(无散热器)。

    我本来就知道需要释放额外的热量、但在这种情况下、转换器在上电时会立即损坏(< 1s)。 在负载100mA 的情况下、用手指触摸转换器时、它非常凉爽。 在最坏的情况下、我预计负载如此低(~180mA)的转换器会在变热之前变热。 在最终的 PCB 设计中、将散热焊盘焊接在铜平面(散热器)上。 电感器不在图中、但已连接-使用了一个大电感器。  

    此致、

    马里乌斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我已订购 LMR33640的评估套件。 这是一个正降压转换器、但在有问题的电路中、它用作逆变器(负输出)-根据 snva856b。

    该评估板适用于正降压转换器拓扑、为了进行测试、我会尝试修改它、使其用作逆变器。

    此致、

    M·拉杜卡努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    只是确认一下、您的电路板是否具有从 VIN 到 GND 和从 VIN 到-GND 的输入电容器、VOUT 包括高频电容器? 请参阅以下内容:

    输出电容是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    VIN 至 GND - 100uF

    VIN 至-3.3V - 100uF

    VOUT 至 GND - 100uF

    此致、

    马里乌斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    我想尝试一下、看看 EVAL 板是否出现了同样的问题。 我的另一个建议是尽量将所有元件靠近 IC 本身、从而减少设置的寄生效应。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我将在评估板上测试转换器-我将在星期五收到它。 问题在于、评估板适用于具有正电压输出(降压)的转换器拓扑。 我们使用试验电路板对此进行了测试、最大电流为~μ A 100mA、且输出电压未下降。 在更大的负载下、输出电压会下降至负载的功能、但并未损坏转换器。

    我将尝试将评估板转换为逆变器拓扑。

    此致、

    马里乌斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    将评估板转换为 IBB 配置应该不会太困难。 电路板的"GND"是-GND VOUT 电压、而电路板上的实际 VOUT 将是新的"GND"。 下面是另一个 E2E 主题、展示了如何将评估板配置为 IBB 输出:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006191/lmr33640evm-can-not-output-negative-9v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    如果没有其他问题、请继续并点击"Resolved"以关闭主题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

     使用 TI 评估板(LMR33640ADDAEVM)测试了 LMR33640 +3.3V 和-3.3V 输出电路、一切正常。

    结论是、我们的测试在连接负载时会产生问题、使用试验电路板而不是 PCB。

    此致、

    M·拉杜卡努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    感谢您的更新! 我很高兴一切都为您准备好了。 祝你好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的建议。

    我仍将尝试通过比较两个设置上的信号和噪声来找出试验电路板电路的问题所在。

    此致、

    M·拉杜卡努  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    请保持发布。 谢谢。