This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:能否在不连接到温度的情况下测试主机平衡?

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364990/bq76952-can-i-test-the-host-balance-without-connecting-to-the-temperature

器件型号:BQ76952

我注意到:

BQ76952器件可以根据环境使用基于电压的算法自动平衡电池

土地系统条件。 提供了多项设置来控制何时允许平衡、如下所述。

温度-如果电芯温度为0、则该器件会禁用平衡(自主和主机控制型)

低于 Settings:Cell Balancing Config:Min Cell Temp 或高于 Settings:Cell Balancing Config:Max Cell

温度或器件的内部裸片温度高于 Settings:Cell Balancing Config:Max Internal 温度

温度

我没有任何其他电阻器或 NTC、我可以配置主机以开始平衡吗? 或者是否无法在没有温度连接的情况下测试平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您可以在不连接热敏电阻的情况下执行主机平衡。 只要热敏电阻引脚配置为不用于任何电芯温度保护。

    有关电池平衡的大多数信息可以在 第 10.1节电芯平衡操作 TRM

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙