This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:3类纹波网络

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365111/lm5163-type-3-ripple-network

器件型号:LM5163

团队、您好!

我们使用具有12V 输入和2个不同输出电压5V 和10V 以及400mA 输出的 LM5163。 我们将通过两个不同的 MOSFET 电路更改反馈电阻器和 RON 来更改输出电压。

在计算同时适用于两种配置的反馈网络时、我选择的是 Raca 双精度值、而不是公式的输出值。 根据公式、此 Raca 的值可以大于或等于、但如果我们选择了我选择的双精度值极高、则其将影响纹波电压。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vaibhav、

    只要 Raca 大于以上表达式、就可以了。

    请遵循数据表中的建议进行 Ra Ca 计算。  还可以使用设计计算器仔细检查您的最终设计。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。