This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:绝对最大 VCC

Guru**** 2503935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364197/tps2493-absolute-max-vcc

器件型号:TPS2493

大家好、

在我客户电路板上意外向 VCC 引脚施加-1V 电压。 他们知道这违反了 ABS 最大值。 但他们无法避免它。 设备在进行测试时未损坏。 如果违反 VCC 上的-0.3V 绝对最大值、会 发生什么问题?  

此致、

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    超出绝对最大额定值无法保证器件的性能。 VCC 引脚预计会因接地短路而损坏。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal

    他们预计会发生什么样的损坏?

    此致、

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法指定。 它是 EOS。