This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM64460-Q1:申请审查使用 LM64460A 的+3.3V 电路

Guru**** 1568615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363857/lm64460-q1-request-of-review-for-the-3-3v-circuit-using-lm64460a

器件型号:LM64460-Q1

您好!

  您能不能介绍以下  LM64460A 的电路、在2.1M 开关频率下、输入为9V、输出为3.3V?

我已经通过 WEBENCH 设计器生成了此电路、并遵循偏置电路的评估板。 我希望该电路能够从时钟源同步。

请提供任何反馈。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚查看了原理图并发表了以下评论:

    • 建议将 R38电阻器更改为0 Ω。 如果不使用 BIAS、则可以将其保持悬空并移除 R38。
    • 根据数据表中的典型 Cout 组件、将输出电容增加到4 x 22uF
    • 原理图中的所有其他内容看起来都正常。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohsin:

    为您的设计填写快速入门计算器 https://www.ti.com/tool/LM63460-LM64460DESIGN-CALC 是一种不错的做法

    请注意、这里1.2uH 看起来很高。 我们在 EVM 中使用0.76uH、这用于5V 输出。 您可以对3.3V 输出使用0.47uH 或0.68uH。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy 和 Tim:

             非常感谢您的快速回复。 我已按照建议更新了设计。 我使用了快速入门计算器  

    您能否查看我在评估板上遵循的布局? 我正在设计一种六层板、其中第2层和第5层为 GND 平面、布局预览如下

       

    此外、我可以使用该模块的固定3.3V 版本吗? 它是否能够与外部时钟源同步?

     此致

    墨辛     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohsin:

    您可以使用3.3V 固定输出电压型号。 它将在2.1MHz 默认开关、并需要您从外部为 MODE/SYNC (引脚7)提供有效的同步信号。

    对于布局、它基本上看起来可以正常、并且与数据表中推荐的 PCB 布局类似。

    1. 我建议将迹线稍微上移一点、使迹线与过孔之间不存在间隙问题。  
    2. 如果可能、还应在 IC 的底部覆铜 GND 平面。 现在、该顶层上的 PCB GND 限制为两个小输入 GND 平面和热 DAP。 理想情况下、顶层(IC 所在的位置)应具有尽可能多的不间断 GND 平面 、因为这会产生热耗散路径。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

        确定不好感谢你的评分 非常有帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 E2E 论坛。 我现在将关闭该主题。

    如果您有任何其他问题、请回复、此主题将重新打开、以进行进一步的故障排除。