This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2117:TPS2117设置和真值表问题!

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363582/tps2117-tps2117-setting-and-truth-table-question

器件型号:TPS2117

您好!

     问题1:  基于 TPS2117使用基本应用电路 (在优先级模式下)、如果 Vin1或 Vin2悬空、则电路可以工作?

     问题2. 遵循真值表设置" MODE 引脚连接至 VIN2 "。 如果 VIN1 >= 1.6V 并且 Vin2悬空,Vout 为?  

     请回答两个问题, 谢谢!

长度

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    欢迎使用 e2e!

    问题1: 是的、此电路可以在其中一个输入悬空的情况下工作。

    问题2. 如果 MODE 为低电平、器件将输出任何较高的输入。 因此、如果 VIN1 > 1.6V 且 VIN2 = 0V、输出将为 VIN1。 但是、根据真值表、如果 PR1为高电平、而 MODE 为低电平、则器件将被禁用、VOUT 将为 Hi-Z。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         理解,非常感谢!

    长度