根据数据表(第16页)、QON 被保持在低电平(大约10s)来启动系统电源复位。
我想退出运输模式、但不想启动系统电源复位。
我关心用户按下电源键(QON 引脚)的时间过长、所以您是否有电源键(QON 引脚)中的硬件实现?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Paul、
感谢您通过 E2E 联系我们。
如常见问题解答中所述、如果 QON 在退出运输模式后继续保持低电平、也会发生您连接的系统电源复位功能。 在 BQ25620上、如需使 QON 保持低电平的时间、发生这种情况通常为13.3秒(运输模式退出为0.8秒+触发系统复位事件的12.5秒)。
如果您担心用户按键的时间过长、即使终端用户继续按外部按钮/键、也需要添加额外电路以在一段设置时间(例如5秒)后释放 QON 引脚。
此致、
加勒特
您好、Paul、
TI 尚未针对您所需的功能验证和测试任何特定的电路设计。 我可以帮助提供一些可能的选项、但我建议您查看在您的特定系统中的原型板上进行测试。
几种选项包括使用 MCU GPIO 在设定的时间内驱动 QON 为低电平、以响应终端用户按键操作。 或者、您可以在 FET 导通时使用外部 FET 将 QON 引脚连接到 GND。 您需要通过某种方法在设定时间后自动关闭栅极驱动、以避免系统复位功能。
此致、
加勒特