This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:对于 Bq35100-负电流是否指示电池放电? 文档不明确-请求专家提供实际答案

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365705/bq35100evm-795-for-the-bq35100-does-negative-current-indicated-battery-discharge-documenation-unclear-request-actual-answer-from-expert

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我目前正在读取 连接电源和8欧姆负载的 bq35100evm 上的负电流。 文档(技术参考手册)似乎指示正电流正在放电。

这是什么? 我认为相关文档是错误的-有人(实际上已经给器件加电并对此进行过多控制的人或者在 TI 工作且能够获得答案的人)可以确认吗? 我认为这里的文档是错误的。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、放电电流为负电流。 我们将在这里做一个注释、以便更改技术参考手册、

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    此外、我需要注意的是、技术参考手册数据闪存表 (表13-1)中的 cc 增益和 cc 增量仅显示一系列正值、但读取 bqstudio 时、它们为负值。  

    因此、TRM 中列出的范围错误、或者 bqStudio 显示的值不正确。

    此致!

    克雷格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的注意。 我会将其与团队一起提出。

    此致、

    尼克·理查兹