This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:器件比较表和数据存储器设置

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362386/bq76952-device-comparision-table-and-data-memory-setting

器件型号:BQ76952

您好


我计划使用 BQ7695202、但目前我要检查的是 BQ76952 (EVM)。

对于主机的固件、两个器件之间的差异是否仅列在"器件比较表"中的内容中?

"REG1 LDO Default"设置为"Enabled、设置为3.3V"。
这是否意味着数据存储器设置如下所示?

・Settings:Configuration:REG12 Config
REG1V_2–REG1V_0 = 6 (3.3V)
REG1_EN = 1 (REG1已启用)


・Settings:Configuration:REG0 Config
REG0_EN = 1 (禁用前置稳压器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、更正了拼写错误

    ・Settings:Configuration:REG0 Config
    REG0_EN = 1 (预稳压器已启用)

    谨致问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takayama-San:

    正确、这是两个器件之间的唯一差异。 只会更改 CRC 和 REG 设置。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请告诉我更多信息。

    如果 配置了 下面的 BQ7695202、REG1是否会断电?

    ----------------

    ・Settings:Configuration:REG12 Config
    REG1V_2–REG1V_0 = 6 (3.3V)
    REG1_EN = 1 (REG1已启用)


    ・Settings:Configuration:REG0 Config
    REG0_EN = 1 (禁用前置稳压器)

    ----------------

    如果没有 pobrem、我   也要在 BQ7695202上使用 BQ76952 (EVM)的 softwea。


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takayama-San:

    如有新问题、请发布新的 E2E 主题。 将问题发布在已解决的主题帖上会使我们更难跟踪、也会使其他人更难找到相关主题帖。

    为了回答您的问题、您可以将 EVM 与 BQ7695202配合使用、没有问题。 您还可以将 EVM 器件配置为具有与 BQ7690502相同的设置。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    "对不起, 我不能接受。"  

    我将发布新的主题、请详细告知我。