This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:电量计损坏

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366033/bq27z561-r2-fuel-gauge-broken

器件型号:BQ27Z561-R2

电量监测计工作不正常、客户退换了产品、说坏了。

条件是 FCC 是5mA 十六进制

它当然是有缺陷的产品。

即使您重新安装另一个电池并再次为其充电、您也会获得类似的结果。

是否可以通过某种方法来确定 bq27z561-R2是否损坏?

在对哪个端子施加应力时、会发生这种现象?

此外,我不介意猜测,所以有什么可能的原因失败?

我正在寻找解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果超出数据表中规定的绝对最大额定值、则可能是器件已损坏。 此外、器件可能因 ESD 而损坏。 另一个潜在原因是导致此行为的电芯和应用程序配置不正确。  

    此致、  

    Jonny.