This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:输入电容器在 UCC 工作模式中的作用

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359105/ucc27282-role-of-input-capacitors-in-the-ucc-operation

器件型号:UCC27282

您好!

如何选择 HI 和 LI 电容值。 我观察到 了 在10nf 电容但没有电容时的响应。 我观察到、在没有任何电容的情况下、输入和输出引脚在高电平模式期间(LI 和 LO)会振荡。 使用10nF 的电容器、我将获得稳定的信号。 请说明一下这个电容器在 UCC 操作中的作用。  

我还观察到、输入和输出引脚(LI 和 LO)上的电压在短时间内下降。 导致该电压下降的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您就有关 UCC27282的问题与 TI 联系。

    我们建议在 HI/LI 中使用的电容是 RC 滤波器的一部分、因为我们也建议使用一个与 HI/LI 串联的电阻器来构成该 RC 滤波器。 此 RC 滤波器有助于处理控制器信号中的任何噪声、以便栅极驱动器接收到干净的信号。 我们看到的此 RC 滤波器的典型值为0-100欧姆和10-100pF。

    在该波形中、您可以看到电压骤降、是否有10nF 电容器?

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我知道滤除噪声的电容器(RC 滤波器)。 我想知道、它在 UCC 运行方面的作用是什么。 否则、给出输入引脚启用时可以消耗的最大电流。 该电容器如何帮助减少尖峰。 上图是10nF。 我观察到了使用和不使用电容器时的结果、因此、如果没有电容器、驱动器输出将无法正常工作。 (它 有 波动)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    对于栅极驱动器、如果输入端存在过多的噪声、驱动器可以将振铃视为另一个上升沿或下降沿、从而传播意外输出。 为驱动器提供干净的方波有助于确保正常运行。 10nF 电容大于典型值。

    您能否尝试100pF 并获取波形捕获来看到它?

    RC 滤波器使用的输入电阻是什么?

    请告诉我您对这些问题的回答以及您还有任何问题。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    您是否能够解决此问题? 如果是、您的解决方案是什么? 如果没有、请提供有关状态的更新以及您为解决问题而尝试采取的措施。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我将关闭该主题。 如果问题尚未解决、请回复并重新打开此主题、并更新其状态和您的任何问题。 如果问题已经解决、请告诉我您找到的解决方案是什么。

    谢谢!

    威廉·摩尔