This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24703:用于"CC Charge&quot 的 PWM 控制;

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366688/bq24703-pwm-control-for-cc-charge

大家好、我只有一个 问题

我按以下方式设计

1) 1) IBAT 设置为16A

 * VSRSET : 2V

 * Rs:0.005 Ω

2) IADT 设置为16.8A

如果我像这样设计它、

从16A 开始、 通过 PWM 控制进行 CC 充电

16.8A 时 、它是否停止充电?

如果设计错误、 我该怎么办?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaeho:

    最大充电电流为10A、如果需要16A 的充电电流、我建议使用其他电池充电器。

    此致、

    Christian。