请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP38693 工具与软件:
您好!
我不熟悉 PCB 设计、想要 在我的项目中使用"LP38693SD-5.0/NOPB WSON (3x3)" 5V 稳压器。
IC 具有使能引脚、但我在查看数据表时发现、Vin 和 V enable 是独立的、因此该引脚没有最大电压值。
我要将7.4V 连接 到 Vin。 是否也可以将此电压连接到使能引脚?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我不熟悉 PCB 设计、想要 在我的项目中使用"LP38693SD-5.0/NOPB WSON (3x3)" 5V 稳压器。
IC 具有使能引脚、但我在查看数据表时发现、Vin 和 V enable 是独立的、因此该引脚没有最大电压值。
我要将7.4V 连接 到 Vin。 是否也可以将此电压连接到使能引脚?