This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电池感应串联电阻断开(烧写)

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365967/bq76952-cell-sensing-series-resistance-getting-open-burn

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: Strike

工具与软件:

大家好、

 我使用的是采用16节串联配置的 BQ76952、有时我会观察到电芯感应串联电阻断开的情况。

我使用了100 Ω 0603封装、100mW 电阻。

我将 BMS 与 LFP 电池配合使用、因此在最大电压(3.65V)下的电池平衡期间、100 Ω 电阻上的功率耗散约为34mw。

请找到下面的电池感应电路插针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kushal,

    这些电阻会在何时熔断? 是在平衡期间吗? 或者、是否会在任何其他情况下发生?

    我不认为平衡会引起问题、由于平衡而产生的功率将更接近~26mW、该值应远低于其最大额定功率。  

    我假设其他一些瞬态/电流会造成损坏。 例如 ESD 冲击。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:  

    感谢您的回复。 我在将电芯检测连接器插入 PCB 后观察到故障。

    除了 ESD、您是否发现任何其他故障原因?
    您建议在电池感应线路上添加哪些内容来防止 ESD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kushal,

    您是否将任何负载连接到了电池组的电池组顶部? 如果连接了负载、根据电池连接方式、可能会有一些电流通过电池平衡 FET 的内部体二极管瞬间流动、  

    为了防止 ESD/热插拔瞬态、您可能会在检测输入电阻之前增加一些电容、这些电阻可以传输到 VSS 以获得最佳效果。 我还看到在 VCx 引脚上添加了齐纳二极管以保持瞬态低电平。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙