This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:连接电池组正极时 PDSG 引脚工作不正常

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, TIDA-010208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367420/bq76952-pdsg-pin-improper-functioning-on-connection-of-battery-pack-positive

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: TIDA-010208

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们在高侧配置中使用 BQ76952的预放电功能。

我们面临以下问题:

             1) 1)当 AFE 首次开启时、即首次连接电芯连接器时、PDSG 引脚上出现的电压相对于 AFE 接地的电压、即电池组负电压   在切换到 DSG FET 之前的固定时间内为(电池组电压-7.5V)。

此后、PDSG 引脚上的电压降至(PACK Voltage-2V)、这意味着不会完全关闭。    

             2) 2)当电池组正极被连接时、PDSG 引脚上相对于 AFE GND i.e 的电压、电池组负极为(电池组电压+1V)、即 Vgs 在 PDSG 设定时间内为1V。 之后、P 通道 PDSG FET 上的 Vgs 降低到0.6V。

请注意:DSG 和 CHG 引脚按预期工作、具有11V 的 Vgs。

什么可能导致此行为?

您将需要您的宝贵输入相同。

附上该原理图供您参考、

配置寄存器设置如下:

BQ769x2_SetRegister (FETOptions、0x3A、1);  
  BQ769x2_SetRegister (PredischargeTimeout、0xC8、1);
  BQ769x2_SetRegister (PredischargeStopDelta、0x00、1);

 BQ769x2_SetRegister (ChgPumpControl、0x01、1);
  BQ769x2_SetRegister (DAConfiguration、0x06、1);

谢谢。此致、

Ibrahim Saqib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ibrahim:

    原理图中的 D23与 TIDA-010208原理图相仿。 尝试反转它、让我知道这是否解决了问题。

    链接 TIDA-010208原理图

    此致、

    托马斯·赖尼