This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:输出端的电压骤降

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367572/lm5163-voltage-dip-at-output

器件型号:LM5163

工具与软件:

在降压转换器应用的项目的输出端可能会出现高压、为了避免高压进入降压输入轨、我们在此路径中添加了二极管、为了避免由于二极管而导致压降、我们在二极管之后获取反馈、为了保护 FB 引脚、我们还并联添加了另一个二极管和齐纳二极管。 您可以在下面的中看到此配置:

输入电压典型值为 12V

10.8V 最小输入电压

最大输入电压13.2V

输出电压10V

长18 μ H

Ron 30.1K

RF1 24.8K

RF2 3.4K

RA 25K

大约4nF

CB 2 NF

输出电流为0.4A

我观察到、在转换比下降时、电压骤降较多、例如在13.2V 和10V 输出下、一切都正常。 在10.8V 输入和10V 输出时、负载期间的电压骤降更大、为0.4A。同样在10.8V 和10V (实际值为8.60)时、我观察到400mA 输出的反馈引脚电压为1.052、因此调节不符合预期。 我认为这可能是由于导通和关断周期中的二极管损耗引起的。 是否有任何方法可以在不降低电压的情况下估算所需的二极管正向压降? 就像输出端没有二极管一样、一切都能正常工作。  

我已经使用另一个降压转换器 LMR14006Y 测试过此电路、并使用二极管正常工作。 您认为在此降压转换器(LM5163)中导致这一问题的原因是什么?