This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282-Q1:UCC27282Q1、不带互锁功能

Guru**** 2504775 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27311A-Q1, UCC27282-Q1, UCC27284-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368648/ucc27282-q1-ucc27282q1-w-o-interlock-function

器件型号:UCC27282-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27284-Q1、UCC27311A-Q1

工具与软件:

大家好、

 我叫 FAE Jayden、我的客户想知道我们的器件具有采用 UCC27282Q1的相同封装、但没有 互锁功能。 谢谢。

BRS

杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    感谢您的联系。

    假设仍然需要通过 AEC-Q100认证、有几种选择。 UCC27282-Q1提供3个封装选项:8引脚 D、8引脚 DDA 和10引脚 DRC 封装、并具有3A/3A 驱动器电流和5V UVLO。

    UCC27284-Q1是一款 P2P 器件、在 D 封装和 DDA 封装中没有互锁功能。 它具有相同的驱动强度和5V UVLO。  

    UCC27311A-Q1是一款采用 DRC 封装且具有引脚对引脚引脚引脚、无互锁功能的器件。 与 UCC27282-Q1相比、它还拥有更高的驱动强度和8V UVLO。 现在、您可以在 TI.com 上获取样片信息。

    谢谢!

    耶利米