请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件:BQ76932、
工具与软件:
I 在 BQ76932上为 BAT 供电、但不是 VC16。
然后、REG1加速、但在1秒后加速。
我将电源连接到 VC16时改进了、但是否有办法在不连接到 VC16的情况下对其进行改进?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
不建议断开 VC16。 VC0-VC1、VC1-VC2和 VC15-VC16之间必须连接电芯。 VC16是栈顶(ToS)测量点、用于测量 VC16到 VSS。 如果未连接这些电芯、器件的运行状态可能不符合预期。
有关如何连接电池的信息、请参阅以下常见问题解答: 如何将电池连接到 BQ769x2系列监控器?
此致、
托马斯·赖尼