This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如果 BQ76932未连接到 VC16、它是否会关断?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367103/bq76952-will-bq76932-shut-down-if-it-is-not-pwered-to-vc16

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ76932

工具与软件:

I 在 BQ76932上为 BAT 供电、但不是 VC16。

然后、REG1加速、但在1秒后加速。  

我将电源连接到 VC16时改进了、但是否有办法在不连接到 VC16的情况下对其进行改进?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议断开 VC16。 VC0-VC1、VC1-VC2和 VC15-VC16之间必须连接电芯。 VC16是栈顶(ToS)测量点、用于测量 VC16到 VSS。 如果未连接这些电芯、器件的运行状态可能不符合预期。

    有关如何连接电池的信息、请参阅以下常见问题解答: 如何将电池连接到 BQ769x2系列监控器?

    此致、

    托马斯·赖尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托马斯·你好

    感谢您的答复。

    我通过 BQ76952的 LDO (REG1)启动主机 MCU。

    我想在不连接电池的情况下引导 MCU。 (操作 MCU 单元测试等)

    在这种情况下、除了在连接 BAT 和 VC16的情况下运行外、还有其他方法吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的邵氏:

    如果 BAT 和 VC16断开、器件的行为可能不符合预期。

    BAT 至少需要4.7V 才能运行:

    VC15至 VC16需要有物理电芯。

    此致、

    托马斯·赖尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    谢谢你。

    我了解。

    此致。