This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:REG02[0]= 1时终止

Guru**** 2506205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366795/bq24295-termination-when-reg02-0-1

器件型号:BQ24295

工具与软件:

尊敬的 e2e 支持:

考虑到102.4mA 的充电电流(512mA * 20%)、因此终止电流高于充电电流(128mA)。

您能否说明在充电结束时不手动禁用充电器(通过 CE 引脚或 REG01[5:4])会有哪些风险?

理论上、当充电器进入 CV 模式时、在这种情况下、充电电流默认低于终止电流、因此充电器应自行停止、对吧?

 

您还能否说明获得新充电周期(电池断开/重新连接?、电池电压阈值?、输入电压?...)的确切条件是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    首先、请允许我指向数据表中讨论 REG02[0]= 1时的建议的部分。 它位于第25页、我也将其包含在下面。  

    如果终止阈值设置为高于充电电流并应用 FORCE_20PCT、则建议通过"EN_TERM"位(REG05[7])禁用终止、以确保电池充满电。 然后、在适当时通过/CE 引脚或 REG01[5:4]停止充电。  

    理论上,当充电器进入 CV 模式时,在这种情况下,充电电流默认低于终止值,因此充电器应自行停止,对吗?

    正确、对于这种特定情况、充电器将进入 CV 模式、然后立即停止充电、因为电流已经低于终止。 在这种情况下、电池可能未充满电。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Garrett

    您能否说明启动新"充电周期"的条件的要点?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TISL:  

    很抱歉在我的初次答复中遗漏了关于提出新指控的问题。 请查看我的评论如下。  

    当电池处于充电终止状态(即充电完成且输入适配器仍处于连接状态)时、当 VBAT 放电至低于再充电阈值时、BQ24295将自动启动另一个充电周期。 默认情况下、VRECHG 低于 VREG 设置100mV、但可以通过更改 REG04位0来更改为低于 VREG 300mV。  

    断开然后重新连接输入电源、切换/CE 引脚或切换 CHG_CONFIG 位(REG01[4])也是启动新充电周期的方法。  

    此致、

    加勒特