This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24703:设置 VBATTERY 的请求

Guru**** 2505755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367093/bq24703-request-of-setting-the-vbattery

器件型号:BQ24703

工具与软件:

你好。  我将询问 VBATTERY 设置。

1) 1)这里的 VBATSET、V 和 IBATP 是什么意思?

2) 2) 在以下条件下、R1和 R2设置为什么?

  *输入电压: 24V

  * VBATTERY : 19V

  * BATSET 引脚为 GND

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaeho:

    最大电池电压为16.8V、如果您需要19V 的电池电压、我建议使用其他电池充电器。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我想问您

    1)当它是输入电压19V/电池电压:16.8V,什么是 R1和 R2 ?

    2) 2)当 BATSET 引脚为 GND 时、 测量结果是什么?

    3) IBATP 是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaeho:

    我正在查看 这些问题、并将在我收集更多信息后提供更新。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我将等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaeho:

    这适用于新项目吗? BQ24703是一种传统器件。 TI 的新型充电器可提供许多优势、包括更高的效率、更高的集成度、更低的 BOM 数量以及更多的特性。 如果您向我发送设计要求、我可以帮助您推荐最适合您的应用的充电器。

    此致、

    Christian。